This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:诊断逻辑

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336018/drv8243-q1-diagnostic-logic

器件型号:DRV8243-Q1

您好!

在 PH/EN 模式下运行时、以下故障是否符合芯片自身的诊断逻辑?
1.正向旋转、EN=20%Duty、OUT2对地短路、芯片报告 H2_OCP 故障;
反向旋转、EN=20%DUTY、OUT1接地短路、芯片报告 H1_OCP 故障;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:  

    我想知道观察结果有什么问题吗? OUTx 与 GND 短路将通过传导的 HS-FET 产生过流。 因此、  将在 SPI 控制器件中报告全局 OCP 以及相应的 HS-FET OCP 故障 H1_OCP 或 H2_OCP 故障作为限定符。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。  在  EN=20%DUTY 条件下、观察结果是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:  

    可以。 从技术上讲、它应该是相同的。 当 在 PWM 关断时间内有电流再循环(高侧)时发生短路时、电机可能会根据哪个 OUTx 被通电以及哪个 OUTx 被短路而改变方向。 这 可能会使行为复杂化。 但通常、 当 OUTx 到 GND 短路时、即使 PWM 占空比为20%或更低、也会发生 HS-FET OCP 故障。 您可以使用 EVM 对此进行测试。  

    此致、Murugavel