This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:-- DRV8432的状态

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336153/drv8434-----status-of-drv8432

器件型号:DRV8434

您好!

这实际上是关于 DRV8432、但无法再在"Part Number"字段中选中。
根据 PDN# 20231002000.3的规定、DRV8432的 LTB 为2024年10月。
它无法再在主页上找到。
但是、此链接将其显示为"活动":  https://mobile-prod.aws.ti.com/product/DRV8432
状态是什么?

此致
约阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:  

     有关订购和定价信息、请咨询客户支持中心。

    此致、

    卡兰·多希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分