This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:保持时间问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1335697/drv110-keep-time-problem

器件型号:DRV110

大家好、我  在设计中使用了 DRV110、发现了一些奇怪的地方。 此问题与保留时间设置有关。 当我使用12V 的输入电压时、Ckeep 电容器的设置非常准确、当输入电容为2.2uF 时、我的电流消耗为~220ms。 切换到28V 输入电压我得到的时间要短得多。 使用1uF 时得到~40ms、使用2.2uF 时得到80ms (在随附的图像中)、使用1.67uF 时得到~60ms。 这里可能会有什么问题? 使用28V 和 Rs 10k Ω 不起作用、驱动器无法正确开关、因此将 Rs 替换 为1k Ω。 不确定这是否会以某种方式影响保留时间。