This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:未使用的引脚

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321690/drv8353r-unused-pin

器件型号:DRV8353R

您好、团队成员:

有关电动踏板车应用中的 DRV8353RS、有两个问题。

1.仅对使用的 U 相和 V 相进行电流检测、W 相可由 MCU 计算。  如何处理 SPC、SNC 和 SOC 的未使用引脚? 可以通过 SPI 寄存器禁用其中一个电流测量阶段吗?  

2.在基准测试中,客户发现当发生 OC 事件且 nFAULT 被激活时,所有低侧 MOSFET 都会导通。 触发 OC 事件后、为什么不禁用所有栅极驱动器?

此致

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    dongjie wang 说:
    2. 在基准测试中、客户发现当发生 OC 事件且 nFAULT 被激活时、所有低侧 MOSFET 都会导通。 为什么触发 OC 事件后未禁用所有栅极驱动器?

    我认为这个问题已经在常见问题解答中得到了解答: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers

    dongjie wang 说:
    2. 在基准测试中、客户发现当发生 OC 事件且 nFAULT 被激活时、所有低侧 MOSFET 都会导通。 为什么触发 OC 事件后未禁用所有栅极驱动器?

    客户是否正在使用 SPI 或硬件版本?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:

    谢谢。  

    问题1:我们在您发布的链接上没有找到相关答案。 如果可能、您能帮助回答吗?

    Q2:现在正在使用 SPI 版本。  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请给我一天时间来深入了解这一点、然后向您提供有关

    谢谢。

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    关于您的第一个问题、我认为这应该有助于

    dongjie wang 说:
    2. 在基准测试中、客户发现当发生 OC 事件且 nFAULT 被激活时、所有低侧 MOSFET 都会导通。 为什么触发 OC 事件后未禁用所有栅极驱动器?

    您的客户将 OCP_MODE 设置为什么?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    说实话、客户不知道设置了什么模式、因为 RD 从其他品牌产品进行基准测试。

    哪一种模式可能导致与前一个线程类似的行为?

    此致

    布莱恩 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    必须将其完全禁用(OCP_MODE = 11b) 或将其设置为仅报告(OCP_MODE = 10b)。 应该能够读取寄存器并查看其设置的值。

    此致、

    亚拉