This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234:DRV8234的替代产品

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231, DRV8215, DRV8234, DRV8235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333524/drv8234-alternatives-of-drv8234

器件型号:DRV8234
主题中讨论的其他器件: DRV8235、DRV8215、DRV8231

您好!
是否有任何 DRV8234替代方案、因为此 IC 直到5月24日才推出? 所需的主要功能是 有刷直流电机的失速检测。 我的电机的最大电流是0.5A。 请列出是否有任何其他可用选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们确实有 DRV8234 IC 库存。 您可以 在此处下单。 此外、我们还有 DRV8213DRV8214 、它们支持 BDC 电机的失速检测。 DRV8215和 DRV8235还支持失速检测、但仍在生产中。

    此致、  

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但 DRV8234通常处于缺货状态。 此外、我的电机电压是12V、其他芯片仅支持高达11V 的电压。 其次、 DRV8231支持失速检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DRV8231不支持失速检测。

    您能告诉我们在哪里显示 DRV8234为缺货吗? 请单击 此处 订购 DRV8234 IC。 您是否在谈论 DRV8234评估模块(EVM)板?

    此致、  

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这里显示了。 另外、DigiKey、Mouser 或任何其他中国供应商也不提供该产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在这种情况下、请联系客户支持部分。 他们应该能够更好地指导您下 DRV8234订单。

    有关 DRV8231、请参阅 此常见问题解答 、了解如何使用 IPROPI 在外部检测失速。  

    -Karan