主题中讨论的其他器件: DRV8462
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用自己的 PCB 测试 DRV8889-Q1。 电机运行时会发热。
我的客户说、热量来自60℃。 我想知道当 DRV8889工作时、该温度是合理的。
条件如下:
Vref:3V
质量保证 DAC:62.5%
电流:0.6A
步骤:1/16
这里有更多的问题;
1.电机未旋转时能否关闭1号 FET 并打开2号 FET?

2、 我只看到了数据表中第6.6节的 SPI 时序要求。 您是否有有关 SPI 时序的时序图?
3.我找到了一个有关失速阈值的寄存器。 (STALL_TH)
如果我设置该值、如果该值低于 STALL_TH、是否可以看到失速检测?
如果即使在轻负载条件下也希望看到失速检测、那么我应设置 STALL_TH 吗? (高 STALL_TH 或低 STALL_TH?)
此致、
蔡斯