This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:nFAULT 引脚的精确功能

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337013/drv8833-precise-function-of-the-nfault-pin

器件型号:DRV8833
主题中讨论的其他器件:DRV8881

大家好!

在之前的一个问题中、我询问了一些有关该 IC 上 Rsense 的可能值的问题。

我假设一旦通过电机的电流超过设定的限值(ICHOP)、nFAULT 就会被拉至低电平。
但在实践中,这似乎没有发生。

Rsense 用于设置电流控制电路、而该电路用作扭矩限制电路、这一点是真的。
此外、每当达到 IOCP (2 - 3.3A)时、nFAULT 才会被拉至低电平?

这意味着 nFAULT 不能用作失速检测信号。

提前感谢您的澄清。

Simeon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simeon、

    您是要驱动步进电机、还是驱动1个或2个有刷直流电机?   

    请查看 数据表中的7.3.3电流控制部分。 ICHOP 用于电流调节-它会尝试将电流保持在斩波电流设置或低于斩波电流设置。  过流保护会触发 nFAULT 并禁用输出。   

    另请参阅此图表、了解 DRV8881的电流调节工作原理。  它并不完全相同、因为它称为术语"ITRIP"而不是 ICHOP、但概念是相同的:

    这是新设计吗?  我建议使用具有 IPROPI 输出的较新器件( 在此处查找"Integrated Current Sensing" (集成电流检测)功能- www.ti.com/.../products.html

    我认为 DRV8424E 将更适合您。   

    此致!

    雅各布