This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210EVM:如何调整最大输出电流

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336627/drv8210evm-how-to-adjust-the-maximum-output-current

器件型号:DRV8210EVM

大家好、

DRV8210DSG 如何在 PWM 模式下更改最大输出电流?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    请参阅以下数据表中有关 PWM 模式的控制表。 对于正向最大输出电流、IN1 = 1且 IN2 = 0至100% PWM 输入占空比、0表示100%输出占空比(最大输出)、100%占空比表示0输出。 它适用于逆 PWM 输入。

    对于反向 IN2 = 1和 IN1 =  0至100% PWM 输入占空比、0为100%输出占空比(最大输出)、100%占空比为0输出。

    当 IN1和 IN2 = 1时、器件将使用低侧 FET 进行慢速衰减。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    根据数据表、Iout 的峰值输出电流为1.76A。  如果客户希望更改 DRV8210DSG 的峰值输出电流、是否需要在 OUT1和 OUT2引脚之间添加一个电阻器?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    这是器件在不过热的情况下可支持的峰值输出电流。 它不是实际输出电流。

    实际输出电流由负载和 VM 电压决定。 它将是启动和电机失速时的电机 VM/DCR 和电机运行时的(VM-VBEMF)/DCR (直流电阻)。 无需在 OUT1和 OUT2之间添加电阻器。  

    此致、Murugavel