This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:DRV8714精度

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336397/drv8714-q1-drv8714-accuracy

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

我们的 DRV8714-Q1内部 CSA 无法满足客户应用要求、我们是否有关于如何校准 CSA 和任何计算器以实现 CSA 精度的指导?

您还可以帮助分享任何感应输入引脚外部滤波器设计的设计指导(组件值、放置)

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    让 我们首先从外部滤波器设计开始。 除了 Rsense 上的电容器(通常不是必需的)外、Rsense 和 SNx 以及 SPx 之间的路径中不得包含串联电阻、因为这会影响差分 CSA 放大器的增益。  

    对于校准、必须像任何设计人员一样考虑两个参数、以提高模拟电压或电流测量精度。

    1.偏移校准。 这可通过 MCU 中的 ADC 转换并通过 Rsense 实现零电流。 该值可以是正值或负值、可用于通过减去所有电流读数的偏移值来实现真正的零值。  

    2.线性校准(增益校正):通常在相关负载电流处进行单点校准。 方法是从外部测量电流并补偿 CSA 输出读数以与其匹配。 如果需要整个测量范围内的更高线性精度、则可以执行两点校准。

    此致、Murugavel    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel

    感谢您的答复。 我们建议在 Rsense 上的电容器处采用哪种条件? 客户在60kHz 的工作频率下将器件与内联电流检测一起使用、他们如何不需要放置电容器?

    我们是否有有关如何进行精度校准的分步指南以及有关内部 CSA 误差的更多详细信息。 客户想知道如何补偿误差并量化结果。 例如、如果它们使用零电流校准、这是否意味着它们可以忽略失调电压误差?

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    对于典型应用、我们不需要电容器。 我们不建议使用电容器。  

    我们在数据表中提供了 CSA 规格。 据我们所知、我们所有的客户都使用这个器件。 如果客户担心精度、可以使用自己的系统级校准方法。 我们没有任何精度校准指南。 我概述了业界广泛采用的任何测量电路的通用校准。 数据表中发布了所有包含 CSA 规格的可用详细信息。 我们没有包含使用此器件进行设计的数据表中未包含的其他信息。  

    "例如、如果他们使用零电流校准、这是否意味着他们可以忽略失调电压误差?"。 在使用的电源电压条件下是如此、并且已完成 Ta 校准。

    此致、Murugavel