This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:2个 IC 上的功能差异

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336608/drv8305-functional-differences-over-2-ics

器件型号:DRV8305

大家好、

我正在查看以下2款 IC

- DRV83053QPHPQ1

- DRV83053PHPR

我想知道这两者在功能和封装方面是否有任何差异。

我找到了:

DRV83053QPHPQ1是 AEC Q100级、但除此之外、温度范围和 LDO 配置似乎相同。 您能确认吗?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    您实际上会发现这两者之间有相当多的差异。 我建议将数据表并排放置、即使快速浏览也可以看到一些差异。

    DRV8305 - Q1的一些型号的温度范围与 DRV8305不同、但引脚排列相同。

    此致、

    亚拉