This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:为什么在启动保护后只有一个输出关闭?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336866/drv8844-why-is-only-one-output-turned-off-after-protection-at-startup

器件型号:DRV8844

大家好、

当 DRV8844驱动单通道中的直流有刷电机时、一旦通电、电机就会进入保护状态。 保护后、只有一个输出关闭、另一个输出仍然具有 PWM 输出。  我想问一下为何两个输出都不关闭?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    该器件每个通道都具有过流保护功能、因此只有经历 OCP 的通道被禁用:

    此致、

    雅各布