This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:单 H 桥模式下可实现电流调节

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336342/drv8262-current-regulation-in-single-h-bridge-mode

器件型号:DRV8262

在单路 H 桥模式下、两个 IPROPI 引脚连接在一起、并将一个 Ripropi 接地。 单路 H 桥模式和双路 H 桥模式的 Ripropi 值是否相同? 例如、数据表给出了一个例子、说明在双 H 桥模式下、对于5A 的电流限制、导出的 Ripropi 等于3.09k。 如果也在双 H 桥模式下使用、情况是否相同? 或者增益 Airpropi 在单桥模式下是双倍输出、因此必须将 R 值减半?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    由于两个 IPROPI 并联、因此两个电流相加。 假设每个 IPROPI 上都有3.09 kΩ、则连接在一起时、您将获得 RIPROPI 的有效值1.545 kΩ 的1/2 。 在单 H 桥模式下、电流限制将变为10A。  

    我注意到您突出显示的示例计算中有一个拼写错误。  RIPROPI = VREF /(ITRIP x AIPROPI)=3.3/(5 x 212 x 10-6)=3.09 3.113 kΩ。 因此、在单路 H 桥配置中 、1.557 kΩ 的 RIPROPI 值能够将 VREF = 3.3V 转换为10A 电流。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Murugavel、感谢您的说明。