This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:检测霍尔传感器或相序故障。

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336358/drv8350-detect-hall-sensor-or-phase-sequence-failure

器件型号:DRV8350
主题中讨论的其他器件:DRV8323

我正在1x PWM 模式下使用 DRV8350和 DRV8323、尝试实现电机连接故障检测、无论是与霍尔传感器(A、B、C)还是与电机相位(U、V、W)相关。

是否有任何方法可以检测相位/霍尔传感器序列或漏接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    如果霍尔信号不发生变化、则从我们驾驶员一侧的1x 模式将不会移至状态机中的下一步。 在 SW 中、您可以添加霍尔读取以检查换向序列是否符合预期、并在错过阶跃时抛出标志。

    此致!
    阿克沙伊