This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:PWM 控制输入问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210EVM, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336132/drv8210-pwm-control-input-problem

器件型号:DRV8210

大家好、

根据上表、是否可以理解 IN1输入 PWM、IN2输入高电平或低电平、并且可以通过通过 IN1更改 PWM 占空比来更改负载电流?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    它与上表中的 DRV8210EVM 用户指南类似。  

    DRV8210具有三种不同的控制模式:PWM、PH/EN 和独立半桥。 表4-2显示如何在 DRV8210EVM 上使用 PWM 控制(MODE =逻辑低电平)驱动负载。  

    是的、通过向 IN1发送 PWM (更改电位器位置)信号、IN2保持高电平(电位器完全顺时针方向)、电机转速将通过 IN1反向变化。 然后通过将 IN2拉低(电位计完全逆时针)、电机转速将通过 IN1正向变化。  

    此致!

    大卫