This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:GUI 与 EVM 不兼容

Guru**** 2542500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337546/drv8462evm-gui-and-evm-doesn-t-work

器件型号:DRV8462EVM

您好!

我 已经安装了 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI、但我无法启动它。

"那有什么用?

我已经将 EVM 连接到 PC、并且还将一个步进电机和24VDC 到板

即3V3的 LED 和 VM 的 LED 开启。 但 DVDD 输出上没有电压。

什么地方出错了?

非常感谢

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    已安装 TI MSP430 USB 驱动程序、请参阅 EVM 用户指南(UG)中的第3节软件设置、 https://www.ti.com/lit/ug/slou558b/slou558b.pdf。如果您已经这么做了、是否能够按照 UG 第11页中所述成功地将 GUI 连接到 EVM?  

    此致、Murugavel