This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:使用 GUI 软件

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336332/drv10983evm-using-the-gui-software

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

团队、您好!

这是我第一次使用 DRV10983EVM。 我下载了软件以及所需的 LabVIEW 软件。 然而,LabVIEW 需要许可证,如何才能获得此许可证?

谢谢。

穆罕默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到一个先前的帖子、其中包含指向 LabVIEW 2014的链接、该帖子有效、未请求许可证。 但我还有另一个问题:

    Any2USB 固件需要更新。 我按照以下步骤操作:断开 USB、按下 S1、按下 S1时连接 USB、但没有发生任何情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法通过 Windows 7在订单机顶盒上升级 USB2Any。 当我尝试在原始 labtop 上使用它时、Iget 出现以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用电源提供 VCC。 我将 MODE 设置为电压控制、并将电压设置为24V。 一旦我连接到 EVM、模式自动更改为电流控制、电压降至1.9V、电流增加至1.86A、这是否是正常的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed Badawy:

    硬件可能有问题、您能否发送图像您如何从电源将 VCC、GND 连接到电路板?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    实际上、1.86A 是我在 PS 中设置的最大电流、为了安全起见、我将此值降低至1.5A。 使用 Avometer、我测量了 VCC 和 GND 之间的电阻、结果显示出短路。

    如果图片不清晰、敬请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed Badawy:

    感谢您提供图像。 我没有看到任何问题(我猜是不是我们进行了错误的极性连接)

    器件可能已损坏。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里