This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8243-Q1:OLP:DRV8242/43/44/45-Q1和 DRV8143/44/45-Q1的负载监控规格项解释

Guru**** 2573855 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1, DRV8143-Q1, DRV8245-Q1, DRV8243-Q1, DRV8244-Q1, DRV8144-Q1, DRV8145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337757/faq-drv8243-q1-olp-load-monitoring-spec-items-interpretation-for-drv8242-43-44-45-q1-and-drv8143-44-45-q1

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8244-Q1、DRV8143-Q1、DRV8242-Q1 DRV8144-Q1、DRV8245-Q1、 DRV8145-Q1

OLP: DRV8242-Q1、DRV8243-Q1、DRV8244-Q1、DRV8245-Q1和 DRV8143-Q1、DRV8144-Q1、DRV8145-Q1的负载监控规格项解释  

    • RS_GND 最大1千欧姆。 在写入时说、如果<1k Ω、 将会 "保证检测短路情况
    • ROPEN_FB 最小值1.5Kohm:被写为如果>1.5KOhm TI  "将"  保证在所有定义的条件下检测开路情况。
    • 对负载监测中的其他项目应用相同的方式。