This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:有关 ULC1001运行的问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1338105/ulc1001-questions-about-the-operation-of-ulc1001

器件型号:ULC1001

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 ULC1001用于他们的新项目。

他们对 ULC1001的运行有一些疑问。

1. ULC1001如何检测镜头盖上的灰尘或其他异物?

(他们发现压电换能器和镜头盖彼此独立、那么它如何检测其他东西的灰尘呢?)

2.他们看到 ULC1001采用2种不同的频率来去除镜头上的灰尘。 ULC1001是否同时提供2个不同的频率? 还是生成一个频率、然后生成其他频率? (不同时?)

3. ULC1001如何跟踪压电传感器的频率? (使用阻抗跟踪? 其他的东西吗?)

4.他们看到、ULC1001具有流量算法、可以根据环境温度来校正压电传感器的谐振频率。 您能解释一下下面流程图的更多信息吗?

5.您是否有计划让 ULC1001成为符合汽车标准的器件? 因为我的客户考虑了汽车摄像头项目。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    1.当质量在 LCS 上时,总频率响应发生变化。 ULC1001通过检测频率变化在 LCS 上检测质量。 我们通常将质量检测频率与校准过程中测量的谐振频率进行比较(LCS 没有任何元素粘附)。 除了谐振频率、您可以改用峰值实际功率、峰值视在功率或最大电流的频率。 可以更改频移阈值、使系统具有更高或更低的灵敏度。  

    2. ULC1001不能同时驱动这些频率。 它们在一系列突发中运行。  

    3. ULC1001使用 IV 感应路径在校准期间测量 LCS、并在运行时测量温度和检测质量。  在运行期间、ULC1001不会跟踪和更新驱动频率。  

    4.器件不主动跟踪和更新 压电传感器的谐振频率。 校准期间进行各种测量、然后用于更新清洗突发。 在运行期间使用 IV 感应路径的两种测量 是质量检测突发和温度检测突发。 这些突发收集数据、并将其与校准计算进行比较。 本质上、温度突发将计算 LCS 的温度、如果温度超过温度阈值、则启动冷却状态、然后在达到可工作温度后继续运行。 同样、 如果质量检测突发检测到频率超过阈值、它将按顺序执行以下清洗突发(清洗水等)。 如果未检测到质量、则将停止序列。  

    5.是的。 这应该很快发布到  

    希望这对您有所帮助。 如有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    悉尼诺斯卡特