This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:如何采集 PCB 上的相电流

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337114/mct8329a-how-to-capture-the-phase-current-on-my-pcb

器件型号:MCT8329A

我想 使用示波器捕获定制 PCB 上 MCT8329A 的相电流。

我认为我需要:

  • 将 PIN_CONFIG2.DAC_SOX_ANA_CONFIG 设置为 DACOUT
  • 设置 PIN_CONFIG1.DACOUT_VAR_ADDR、但不确定要为此相电流分配哪个12位值
  • 将示波器从 DACOUT 引脚和接地连接。

能否进行任何人的确认并提供相电流的寄存器值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    要使用示波器捕获来自 PCB 的相电流、您可以:

    • 将 PIN_CONFIG2.DAC_SOX_ANA_CONFIG 设置为 CSA_OUT
    • 在引脚33和接地端之间连接示波器。

    设置 CSA_OUT 会将内部电流检测放大器的输出输出输出连接到引脚33。 根据 CSA 设置为双向或单向模式、您可以使用以下公式根据使用的分流电阻器值(Rshunt)和 CSA 增益设置来计算相电流:

    双向 CSA 模式:(VSO -(1.5V))/(CSA_GAIN * Rshunt)

    单向 CSA 模式:(VSO -(0.375V))/(CSA_GAIN * Rshunt)

    其中 VSO 是 CSA 输出的电压。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joshua

    此致

    Ron