This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:过流保护

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1334040/drv8873-overcurrent-protection

器件型号:DRV8873

尽管 OCP 编程为4A、但在5.7A 负载下不存在限制。

我使用 SPI 版本,设定最低电流限值,但在13.5V 通过2欧姆功率电阻器我得到5.7A 和没有 OCP,我缺少什么?

以下 是在启动和开启4S 电源时从寄存器读取的值(添加到我的程序输出的注释)(每200ms 轮询一次):

—初始化后的寄存器

故障00

DIAG  00

IC1  FD

IC2  0C

IC3  40

iC4  00

—每200ms 轮询一次寄存器0和1

故障00

DIAG  00

故障00

DIAG  00

... 16倍同样的故障/诊断

故障00

DIAG  00

故障00

DIAG  00

—4S 上电后的寄存器

故障00

DIAG  00

IC1  FD

IC2  0C

IC3  40

iC4  00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8873的 IOCP 限制为10A。 它是固定值。  

    DRV8873S 具有片上电流调节功能。 电流调节至由 IC4控制寄存器中的 ITRIP_LVL 位设置的 Itrip 电平。 在您的设置 IC4 = 0x00中。 I TRIP 电平为4A。 如果您查看电流波形、它应该类似于数据表中所述的具有 BDC 电机等电感负载的波形。  

    但是、对于电阻负载、比如您使用的功率电阻器中的负载、由于没有电感、上升和下降时间无法正常工作、因此您必须提供一个串联电感器才能进行电流调节。 或者、您可以禁用电流调节并降低电源电压、以实现所需的电流。

    Itrip 设置与 OCP 无关。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你好, 对不起我的回答太晚了,同时我看到了一个寒冷的地方。"

    首先,我很抱歉用不好的名词,其实我是指现时的规管。

    没错、电流调节是由电感负载启动的、这似乎值得在数据表中添加一条注意事项...