请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3901-Q1 您好!
如何将此器件( DRV3901-Q1 )用于汽车24V 系统?
我看到 VDRV 过压触发阈值和 VDRV 过压警告阈值(VDRV_OV_W _RISE 和 VDRV_OV_RI SE)设置在26V 到28V 之间,而24V 系统在电池充电时可达到27V。
此致、提前感谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何将此器件( DRV3901-Q1 )用于汽车24V 系统?
我看到 VDRV 过压触发阈值和 VDRV 过压警告阈值(VDRV_OV_W _RISE 和 VDRV_OV_RI SE)设置在26V 到28V 之间,而24V 系统在电池充电时可达到27V。
此致、提前感谢、