大家好、

芯片的 nFAULT 引脚被异常下拉至低电平。 客户把三相电流采集集中到一个电流采集中。 请帮助确认它是否可如原理图中所示使用?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、

芯片的 nFAULT 引脚被异常下拉至低电平。 客户把三相电流采集集中到一个电流采集中。 请帮助确认它是否可如原理图中所示使用?
此致、
安妮
尊敬的 Annie:
很抱歉耽误你的时间。
经过进一步概述之后、器件的 CSA 分流器配置可能会导致 VDS 监控跳闸。
对于这种单分流器 CSA 配置、我认为只应连接一个放大器、而其他两相电流 (B、C)来自相位(A)的单输入值。
我们能否测试三件事:
1.禁用 VDS 监视器(VDS 引脚连接到 DVDD)、以确定这是否是故障源。
2.测量电流配置中分流电阻上的电压/电流,确定是否存在超出预期值的情况。
3.通过仅将一个相位连接到放大器 SPx/SNx 来更改配置,并观察器件的运行/故障状态。
如果有任何说明、敬请告知。
此致、
-约书亚