This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:含传感器的 BLDC 控制器

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RH-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337779/drv8353rh-evm-sensored-bldc-controller

器件型号:DRV8353RH-EVM

团队、您好!

  我们想订购 DRV8353RH-EVM 评估套件以用于测试目的。 根据简要说明(下图)、它是无传感器控制的理想选择。 我们是否可以使用我们的控制器在有传感器模式下驱动电机。  我们是否能够将此驱动器与其他控制器集成、以便根据我们的要求旋转电机。  

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    感谢您发送编修。  

    DRV8353RH (EVM)设计具有无传感器和传感控制功能、 我们的评估软件(GUI)已具有内置的传感器控制选项用于评估。   

    使用可用软件驱动霍尔传感器电机、或使用板上可用接头引脚驱动外部控制器时应该不会出现问题。

    有关器件和控制选项的输入/输出的更多详细信息、请参阅 DRV835XEVM 用户指南。  

    希望这些信息对您有所帮助、如果有任何其他问题、请联系我们。  

    此致、

    -约书亚