大家好、
如果客户使用与 DRV8889-Q1相同的配置输入、包括 SPI 寄存器配置、VREF (35%)、步进传输频率配置等、则在软件首次上电后、电机的第一次运动输出将超过2.5次。 电流导致电机产生很大的噪声。 我知道是什么原因吗?
在下图中,共进行了五个调动过程。 VREF (蓝线)输入在整个过程中是相同的。 AOUT1第一次的振幅几乎是下一次的两倍、但第一次、第二次和最后一次的频率相同。
这可能是什么原因造成的?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果客户使用与 DRV8889-Q1相同的配置输入、包括 SPI 寄存器配置、VREF (35%)、步进传输频率配置等、则在软件首次上电后、电机的第一次运动输出将超过2.5次。 电流导致电机产生很大的噪声。 我知道是什么原因吗?
在下图中,共进行了五个调动过程。 VREF (蓝线)输入在整个过程中是相同的。 AOUT1第一次的振幅几乎是下一次的两倍、但第一次、第二次和最后一次的频率相同。
这可能是什么原因造成的?
此致、
安妮
尊敬的 Annie:
请告诉我哪一个帖子应该积极参与讨论。 我希望保持客户对话的活跃性。 如果您同意、请在结束时关闭此帖子。 谢谢。
此致、Murugavel