This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:电机首次上电时、电流输出非常大、导致噪声非常大。

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1338113/drv8889-q1-when-the-motor-is-powered-on-for-the-first-time-the-current-output-is-extremely-large-resulting-in-very-loud-noise

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

如果客户使用与 DRV8889-Q1相同的配置输入、包括 SPI 寄存器配置、VREF (35%)、步进传输频率配置等、则在软件首次上电后、电机的第一次运动输出将超过2.5次。 电流导致电机产生很大的噪声。 我知道是什么原因吗?

在下图中,共进行了五个调动过程。  VREF (蓝线)输入在整个过程中是相同的。  AOUT1第一次的振幅几乎是下一次的两倍、但第一次、第二次和最后一次的频率相同。  

这可能是什么原因造成的?

此致、

安妮