This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:使用 DRV2667驱动具有偏移波形的传动器

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337704/drv2667-using-the-drv2667-to-drive-actuators-with-offset-waveforms

器件型号:DRV2667

您好!

我有兴趣使用 TI DRV2667 驱动器来控制 压电式驱动 BA3502 弯头传动器。 我计划使用偏置单极/三线或非偏置双极/双线方法为执行器布线。 以下是一些图像、它们显示了两种方法之间的差异(图像是 PiezoDrive 的修改版本):



对于三线版本、VBST 将是恒定的100V、OUT+将是50V 振幅、10Hz 正弦波、平均电压为25V。 对于双线版本、OUT+将是25V 振幅10Hz 正弦波、平均电压为12.5V、OUT-将是同一信号、但180°异相。 这两种方法应在传动器中产生相同的10Hz 悬臂弯曲运动。

我还能够偏移弯曲的中点。 对于三线方法、我可以通过以下方式实现这一点:例如、将 OUT+信号的平均电压增加到35V、同时保持其50V 振幅。 对于两线制方法、我会做同样的事情、 提高输出信号的平均电压。 是否可以使用 I2C 命令 DRV2667执行此操作? 如果没有、能否使用模拟输入来完成其中一项操作?

最后、我还要使执行器具有恒定偏移。 对于三线方法、这可以通过将 OUT+信号更改为恒定振幅、将频率更改为零并改变其平均电压来实现。 对于双线方法、我可以通过对 OUT+信号执行相同的操作来获得恒定的失调电压、但 改变 输出信号的平均电压。  是否可以使用 I2C 命令 DRV2667执行此操作? 如果没有、能否使用模拟输入来完成其中一项操作?

非常感谢您的参与、感谢您能够提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 我正在研究您的问题。 我将 在24小时内跟进。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    三线方法不适用于 DRV2667。 如果您将升压设置为100V、但对增益进行配置、使峰峰值波形为50V、则将不可避免的直流偏置。 您可以添加一个电容器来将其滤除、但这会干扰您希望稍后产生直流失调电压。 我建议使用两线制方法。  

    对于改变中点、听起来你正在描述改变信号的占空比。 这可以正常工作、但可能会有一些削波、具体取决于您的整体配置。 需要进行一些测试。 我认为模拟输入将是最简单的控制选项。  

    恒定偏移听起来就像您需要驱动直流信号、而 DRV2667也可以实现这一功能。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特