This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:降压禁用

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008, LM5008A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337984/drv8353r-buck-disable

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件:LM5008LM5008A

当 VIN = 12V (BUCK 的偏置功率)且 VM = VDRAIN = 0V 时、是否可以通过 RT/LM5008引脚禁用内部直流/直流(ST)? 同时关断栅极驱动器、对吗?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    当使用 RT/SD 引脚关断 LM5008A 时、无论 VIN 处的电压如何、VCC 旁路开关都会关断。 VM/漏极电压不应影响这一点、因为降压转换器是单独供电的。

    好的、
    阿克沙伊