This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCT8316Z SPI 配置

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1338271/mct8316z-mct8316z-spi-config

器件型号:MCT8316Z

您好!

我基本上需要两个方面的支持:

如何在微控制器中读取 FGout 信号? 什么信号对应于什么值以及如何配置?  

2.如何在 SPI 版本中设置方向输出。

如果可能、请提供详细信息以帮助我。  

非常感谢您抽出宝贵时间。

--

希坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    Unknown 说:
    1. 如何在微控制器中读取 FGout 信号? 什么信号对应于什么值以及如何配置?  [/报价]

    FGOUT 信号 频率用于 表示电机转速。  数据表的第8.3.15节显示了 FGOUT_SEL 设置的影响、即 Control_Register_ 8的第7-6位、用于设置分频因子。 要查看有关如何使用微控制器将 FGOUT 信号转换为 Hz 的示例、请参阅我们的 MCT8316Z 固件

    Unknown 说:
    2. 如何在 SPI 版本中设置方向输出

    可以 使用 Control_Register_ 7中的 DIR 位(位0)来设置所需的方向。 默认情况下、电机方向将设置为顺时针(0b)、1b 用于将电机方向设置为逆时针。

    此致、

    约书亚

    [/quote]