This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:请建议使用线性振荡器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339208/drv8601-pls-suggest-linear-vibrators

器件型号:DRV8601

您好

我们计划在设计中使用 DRV8601。 请推荐一些线性振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有具体的 LRA 可供推荐、但有几家公司可以与您接洽 、它们是 AAC、Nidec、Grewus 和 Precision Microdrives。 您想要感受的应用+振动类型还将测量要寻找的 LRA 的类型。 对于您可能需要 Z 轴 LRA 的按钮,而手持设备通常使用 X 轴 LRA。  

    另请注意、DRV8601最小负载阻抗为6.4 Ω。

    此致、
    悉尼诺斯卡特