This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:驱动器过流限制

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8243H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321539/drv8243-q1-overcurrent-limit-of-the-driver

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8243H-Q1EVM

尊敬的专家:

我是 Anjali、这是我的第一个硬件。

我们使用 SPI 版本的驱动器 IC 来驱动升降柱的有刷直流电机。 双向负载所需的最大电流为2.2A。 使用不同的有刷直流电机(消耗的峰值电流为1.5A)进行测试时、输出没有问题。 但是、使用提升柱进行测试时、驾驶员 IC 损坏。 H 桥短路会导致 VM-GND-OUT1-OUT2之间短路。 由于驱动器的额定值远大于2.2A、所以我无法推断出导致短路的原因。  

请分享您对此的看法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjali:

    您能否提供更多详细信息? BDC 电机应用的工作 VM 电压是多少? 您是否使用 PWM 来驱动电机?您的 PWM 频率和占空比是多少?您是否在电机启动和停止时使用占空比曲线的斜升和斜降? 提升柱在一个方向上相对于重力运行、在另一个方向上具有重力、还是在沿一个方向行驶时具有可存储机械势能的弹簧? 这可能导致 VM 电压泵回、该电压可能已超过器件的绝对最大额定值并永久损坏器件。 这篇文章可帮助您了解潜在问题、 https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping。   

    您还能介绍故障机制吗? 它是在电机启动、停止还是在任何其他特定机械活动期间发生故障? 有多少设备出现故障? 我假设这是一个定制硬件? 如果可以、请分享原理图以及您可能捕获到的输出电压和电流的任何波形? 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    工作电压 VM 为24V。 我们将使用占空比为50%的 PWM 和使能引脚上的20kHz 来驱动电机。

    我们不使用 PWM 占空比的斜升和斜降。

    提升柱在方向上与重力相反、在另一方向上与重力相反。

    提升柱中不使用弹簧。 两个方向的运动都使用电机。  

    我们使用可编程电源来提供24V 电压并设置3A 过流限值。 我们连接了提升柱、并且在电路板运行时、电源不断检测到短路情况。 对于电源和驱动器、故障恢复模式设置为重试。 使用提升柱进行测试大约需要4秒钟、测试板出现故障。 发生这种情况时、提升柱电机根本没有移动。 我们测试了两次、2个驱动器 IC 出现了故障。 起吊柱未受影响。

    我们测试了额定电流为1.5A 的不同吊装柱。 提升柱对电机驱动器工作正常。

    我附上了原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjali:

    感谢您提供更多详细信息。 对于此应用、可能几乎没有什么需要考虑的因素。 您提到执行器的电流规格为2.2A。 这是稳定速率运行电流规格吗? 通常、BDC (有刷直流)电机从静止启动时具有很高的浪涌电流、直到达到稳态速度。 在达到稳定状态速度后、电流将稳定至一个较低的值。 这通常持续几毫秒、峰值可> 3倍至10倍。 例如、使用此提升柱时、在反重力的情况下、浪涌将达到最高。 如果电源设置为3A、则会通过使其跳变来限制浪涌、如果使用重试、则可能导致电源电压脉动。 因此、从技术角度而言、您应该避免电源阈值较低、并且不应使用重试设置。 我还注意到、VM_LC 电源上的一个10uF 大容量电容器可能不 足以支持浪涌电流。  

    DRV 驱动器器件过流检测可设置为重试或锁存。 当提升柱受到重力的驱动且 DRV 发生过流(假设未检测到过热)时、这表示浪涌电流超出了该器件的过流限值。 这可以通过在报告故障后查看 FAULT_SUMMARY 寄存器来轻松验证、nFAULT = LOW。  

    下一个潜在问题、这可能是发生故障的原因。 当电机从反重力方向突然反转至重力方向时、存储的机械电势能量会瞬间提升 VM 电源、可能会超过 DRV8243-Q1的绝对最大额定值、并永久损坏器件。 我们已经看到、有几种 BDC 电机驱动器出现了这种情况。 缓解此问题的一种方法是提供软启动、软停止和反向、然后是软启动。 斜升和斜降无需很长、只需考虑惯性和耗散潜在能量所需的时间即可。 该特性在我们的 EVM 微控制器中实现、并可使用 EVM GUI 进行评估。 可以评估各种斜坡设置。

    此帖子也是有关此主题的良好参考资料、  https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping。我希望这有助于缓解这个问题并防止器件损坏。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对拖延答复表示歉意。  

    感谢您的答复。

    2.2A 是在可变电源上观察到的提升柱消耗的峰值电流。 在重力作用下稳定运行期间、电流稳定稳定在1.4A。 为清楚起见、我将在示波器上检查浪涌电流。 我还将实施软启动和软反转、并使用更新与您联系。  

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjali:

    感谢您发送编修。 另一个要检查的参数是 SR 设置。 请务必使用速度更快的 SR、例如24.5V/us 或更高版本。 较慢的 SR 将导致峰值电流较低的过热。 SR 1.6V/us 的默认值太慢。 我们将等待您更新有关上述测试结果的信息。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    正如您提到的 、使用 PWM 实现了电机的慢启动和慢停止、更改了 VM_LC 电源上的电容器、更新为 OCP 的锁存设置、并将压摆率设置为最大值。 通过实施所有这些功能    ,首先通过 Faulhaber 2642CXR 系列测试,我们得到以下连接的电机电压输出波形,

      

    因此、您能否建议在以20kHz PWM 频率和从10%到50%的占空比实现缓慢启动和慢速停止时、DRV8243 IC 是否符合此波形特征的预期。 如果不是、请分享输出 电机电压波形以供参考。

    谢谢,Deekshitha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Deekshitha,

    感谢您的更新。 波形特征是电机参数、电源电压和占空比的函数。 如果以10%至50%的占空比驱动、无论使用何种驱动器器件、情况都是如此。 这看起来很正常。  

    电机的浪涌电流是多少?  

    我假设不再存在过流或 IC 短路情况。 我希望通过 PWM 的斜升和斜降来解决这个问题。 您可以优化斜坡速率以满足您的应用需求。 在最终应用中、必须设置压摆率以实现最低开关损耗并满足驱动系统的 EMI 性能。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的支持、现在我们能够使用 DRV8243 SPI 版本控制升降柱、而不会使用任何 IC 和控制器。

    现在我们要尝试使用 DRV8243硬件版本来控制提升柱、当我们在示波器中检查波形时会遇到一些问题。

    在这里、我附上了在无任何负载的电机输出端子处进行检查时的波形、这样我就能够得到预期的电压。 但为什么我们在按下按钮后得到尖峰、然后在1秒后开始启动。 您能帮助我们解决这个尖峰问题吗?

    为了唤醒我实施了此类代码的驱动程序、请验证并告知我们是用于唤醒硬件 IC 的正确实现。

    nFAULT_Status1=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_8);   //BA nFAULT
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, 1);              //BA nSLEEP
    HAL_Delay(1);
    nFAULT_Status1=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_8);   //BA nFAULT
    HAL_Delay(0.02);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, 0);              //BA nSLEEP
    nFAULT_Status1=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_8);   //BA nFAULT
      

    谢谢你,Deekshitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Deekshitha,

    应了解 DRV8243S 的所有问题均已解决。 "但为什么我们在按下按钮后得到尖峰、然后在1秒后开始启动。" 按下了哪个按钮? 当发生尖峰时、EN/IN1和 PH/IN2引脚的状态是什么? 该驱动程序配置为什么模式? 请分享原理图。 之所以会出现尖峰、可能是因为在所用模式下、输入引脚可能没有适当的默认状态。 启动后1s 发生的任何事情都应该是来自 MCU 的外部事件。 检查输入和 nFAULT 捕获以及尖峰。  

    "现在我们正在尝试使用 DRV8243硬件版本来控制提升柱、当我们在示波器中检查波形时会遇到一些问题。" 那么提升柱不起作用? 当您捕获输出波形时、还请同时捕获两个输入和两个输出波形。 至少是有源输入和有源输出波形以及对其他输入和输出状态的描述。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    我会按照您提出的相同顺序告诉您、

    1.在我们的应用中,我们使用的是提升柱的移动按钮(即向上按钮和向下按钮)。   按下按钮后、提升柱将根据电机的方向上下移动。

    2.  

      当按下按钮、电机输出(蓝色)和输入 PWM (黄色)时捕获上述波形  

      

     在该波形中、上面捕获的 I 是 PWM/使能(黄色)、nFault (蓝色)、相位/方向(红色)

    3.驱动程序配置为 PH/EN 模式。

    4.没有尝试连接到提升柱,因为我们正在使用  Faulhaber   2642CXR 系列尝试尖峰,但电机没有按预期旋转。

     

    我在此附上了硬件版本的原理图。

    谢谢你,Deekshitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Deekshitha,

    感谢屏幕截图。  

    1.根据波形、来自 MCU 的 PWM 有一个尖峰、如黄色迹线所示。 这是与固件相关的问题。 按下按钮时、IO 端口将被写入低电平、然后在很短的时间内返回高电平、也可以来自 PWM 计时器。 此问题应该会得到解决。 鉴于该尖峰的持续时间非常短、可能不会导致电机发生任何运动。 但这仍然不是理想的行为。 我希望您能够通过修复您的 MCU 固件来解决这一问题。

    2.这个示波器截图是在连接电机负载的情况下拍摄的吗? 您能介绍一下顺序是什么吗? 您提到使用了 PH/EN 模式。 在 EN = 0和 PH = 0时 PWM 输入波形的以下部分中进行了说明。 为什么 nFAULT 蓝色迹线具有脉冲? 这不是预期行为。  

    您是否能够确保使用数据表第23页 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8243-q1.pdf 中  7.7.2唤醒瞬态/ 7.7.2.1 HW 型号下所示的正确唤醒序列将器件唤醒。

    在第二部分中、我看到 EN 以1和0驱动、电机在短时间内开启和关闭、没有任何问题。 但是、当 EN = 1并且时间较长时、nFAULT 显示的内容看起来可能是过热跳闸。 您是否能够使用温度探头或热像仪检查器件温度?  

    在后面部分中、当 EN =0时、可以看到相同的 nFAULT 脉冲行为。 您是否尝试使用多个器件排除器件故障?

    3.好理解。

    4.可能您超出了器件的功耗能力、或者器件已损坏。 您是否尝试使用 DRV8243H-Q1EVM 驱动升降柱? 如果驱动升降柱电机的功率超过 DRV8243H-Q1EVM 的功率损耗、则可能必须考虑 DRV8244H-Q1或 DRV8245H-Q1。

    此致、Murugavel