This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:DRV8872DDARQ1 -无电机驱动、在输出端具有1uF 电容器

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326674/drv8872-q1-drv8872ddarq1---no-motor-drive-with-1uf-capacitor-across-outputs

器件型号:DRV8872-Q1

您好!

我使用 DRV8872DDARQ1进行电机驱动、我们发现我们用于该项目的其中一个电机包括一个跨输出端的1uF 电容器。

在这种情况下、该器件尝试驱动电机、但未达到驱动电机的最佳电压或电流。

没有 nFault 报告。

移除电容器后、驱动器将按预期工作-电机将启动。

我只是想了解有关这方面的更多信息、数据表中没有输出电容限制。

谢谢。

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步了解、我们似乎实现了振荡波形-我们针对 I-trip 的电流限制为1.6A (0.22 Ω)。

    此问题似乎与- https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596540/drv8872-issue-with-a-motor-integrates-capacitor-and-varistor 类似 

    尽管不存在分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电流限制增加到3.6A、并看到 nFault 变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的提问。 根据您的反馈、1uF 会影响您的操作。  

    >>>移除电容器后,驱动器将按预期工作-电机将启动。

    我不确定"没有1uF"时可以预期的电流有多大、"没有1uF"时可以预期的电流有多大。 但是、如果您尝试较慢的 PFM 频率(例如、在1uF 条件下、1KHz PWM 具有50-80%的占空比)、您可能会看到比以前更多的电机电流。

    此致

    森田真也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢快速响应、这是我的第一个想法。 尽管我们看到在当前应用 SLU 周期中为实现 PWM 功能做出了巨大努力。  

    您是否认为 可以选择使用 EVM 模块证明这一点? 我们可以通过这些器件轻松驱动 PWM 吗?

    此致、

    塞缪尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    EVM 的 PWM 是固定的~25KHz。 以下是对 EVM 用户指南的评论。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    我们最终使用了一些软件来驱动器件、1kHz 频率@50%- 100%没有任何结果。

    仍在努力尝试和关闭这个。

    韩语、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢 您的更新。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    因此、通过在1.25kHz @ 99%的占空比下运行、同时将电流限制增加到最大值(3.6A)、我们能够使用电容器驱动电机。

    感谢您的帮助。

    韩语、
    塞缪尔