This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:DRV8316

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337938/drv8316-drv8316

器件型号:DRV8316

尊敬的团队:

IAM 计划在我们的新项目中使用 DRV8316 BLDC 驱动器。我想在设计中驱动三相 BLDC 电机。 请建议任何人,我可以继续选择一个或任何新系列的部分可供我的要求恳请建议.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guntupalli:

    您能再多讲一讲您的项目的要求吗? 您是否已经在使用 DRV8316并且对它的性能和特性很满意、还想知道是否有具有类似功能的较新器件?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们正在计划开始新设计、这就是为什么让 iam 提出符合我要求的长寿命、可靠部件的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guntupalli:

    您能提供项目的关键要求吗?

    • 工作电压:
    • 连续电流和峰值电流:
    • 集成需求(是否是感兴趣的非集成 FET 驱动器?):
    • 电机驱动器将应用于的终端应用:  
    • 任何其他规格要求需要:

    这将帮助我为您的项目推荐最佳的 BLDC 驱动器。

    此致!

    莎拉