This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:加电时 MCF8316A 编程...

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339264/mcf8316a-mcf8316a-programing-while-power-on

器件型号:MCF8316A

大家好、

我的客户希望在通电时通过外部方式而非软件初始化 MCF8316A、例如外部 EEPROM 或预编程。

是否有可能这样做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    MCF8316A 具有内部 EEPROM、可以通过所需的寄存器配置对其进行编程。  当 MCF8316A 上电时、会自动读取内部 EEPROM 中的寄存器值。  在数据表的第7.7节中列出了可以存储在 MCF8316As EEPROM 中的寄存器。 将寄存器值写入 EEPROM 的流程详见数据表的第7.6节。

    此致、

    约书亚