This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:ULC1001-DRV290XEVM、评估问题。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, DRV2901, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333454/ulc1001-drv290xevm-ulc1001-drv290xevm-eval-question

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: DRV2901ULC1001

您好~

客户正在评估 ULC1001-DRV290XEVM 板、收到了如下几个问题。

在 DRV2901中、如何提升输出电压? 当看到自举时、会查看电荷泵架构、并让我了解细节。 我们还可以估算输出振幅电压吗? 它与振幅0.8puV 有关吗?

2. LC 滤波器后的输出可以看到正弦波当输入是方波时我们能得到滤波器方程吗? C、V、频率? 等等...

3.在 DRV2901数据表中,FPWM 的范围是192~432kHz,但 EVM 的范围是40-400kHz,哪一个是正确的? 此外、在 EVM 中、即使在 EVM 的输入范围下、在50kHz 以下也没有输出、为什么不起作用?

4.在 EVM GUI 上、频率在区域参数设定区意味着什么? 是谐振频率吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    1. DRV2901的输出电压基于 PVDD 电压以及  振幅、因为它改变了来自 ULC1001的信号。 振幅在本质上控制了占空比。  DRV2901的工作方式类似于在接地和 PVDD 之间切换的全桥输出级。  

    没有电荷泵架构、器件使用自举电路。

    2.输出 LC 滤波器提升电压 遗憾的是、没有一个简单的公式来计算该值。 为了优化这一点、通常需要仿真+试错、这在很大程度上取决于所使用的镜头盖系统(LCS)。 对于方波与正弦波、LC 滤波器也 对信号进行滤波。  

    3. 由于驱动器、ULC 系统的频率上限约为400kHz、而由于 ULC1001、频率下限约为40kHz。  驱动器的频率限制低得多(我们需要更新数据表中的该规格)、但系统的下限还是由 ULC1001导致的。  

    4.区域1和区域2参数分别基于校准突发2和3。 校准脉冲具有频率起始值和频率终止值、该值围绕 LCS 谐振峰值设置。 校准脉冲将测量和计算最小阻抗、峰值功率、峰值视在功率和最小阻抗值及其相应的频率。 计算均在相应校准突发的频率范围内。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈和其他问题。

    1) 1)如果输出 A/B 频率与 LC 滤波器谐振频率匹配、输出会使增益大于1、那么是否要使输出放大? 我是否理解正确?

    2)安培(puv)变化-> PWM 占空 比变化->检查了正弦振幅变化、但占空比与正弦振幅之间的关系相反、我能否更详细地解释为什么? 我们可以看到更详细的图表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,我认为你有正确的理解。  本质上、LC 滤波器使阻抗幅度降低、与 LC 滤波器的等效 Q 相结合、可产生电压增益(和无功功率)–这通常称为振铃系统。  

    2.  

    amp (puv) change -> PWM 占空比变化->正弦幅度变化

    是的。 不过、占空比与正弦振幅之间的关系不是反向的。 随着占空比增加、ULC1001的输出 PWM 信号在更长时间内会更高、振幅也会增加。 不过、我可能无法理解您的问题。 如果可以、请提供您所看到内容的一些示波器图像。

    此致、
    悉尼诺斯卡特