大家好、
当电机短路时、通过 SO 收集的波形如下所示:

手册中的 SO 波形示例如下:

当出现峰值电流时、在手册中可以观察到电流上升过程、但实际测得的波形直接处于高电平。
1、 为什么收集的数据不随当前趋势而改变?
2. 为什么在斩波过程中 SO 波形不随电流趋势变化?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Annie:
我假设此帖子与您在先前的帖子中引用的相同系统相关、 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331555/drv8701-nfault-pin-remains-high-after-exceeding-hardware-current-limit/5083981?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=drv8701#5083981。
SO 看起来像是饱和了 、因为短路电流峰值非常高。 示波器捕获中显示的短路电流波形(紫色迹线)峰值是多少?
使用的 Rsense 值是多少? 谢谢。
此致、Murugavel
尊敬的 Murugavel:
是的、这是一个相关的问题。
Rsense = 20mΩ
电流峰值=40A
这是客户的原理图:

此致、
安妮
尊敬的 Annie:
SO 处的电压输出= I*(AV*Rsense)+ Voff。 在此设置中、当电流达到40A 时、SO = 40*(20*0.02)+).05 = 16.05V。 客户已使用一个3.3V 的齐纳二极管钳制 SO 输出。 SO 输出电压在8.125A 时开始削波。 di/dt 极快、时间很短、因此可以很快达到8.125A。 这就是为什么它看起来像方波的原因。 这是预期行为。
如果客户希望在上查看完整的40A 电流偏移曲线、以便必须显著降低 Rsense 的值、从而在40A 时小于3.3V。 这意味着 Rsense 必须为 ≤Ω 4mΩ。 这不是有效的情况、因为这样就不会将电流调节到8.125A。
简短答案、基于所描述的测试用例、因此显示了预期行为。
此致、Murugavel