This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:DRV8462EVM

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8262EVM, DRV8462EVM, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1340533/drv8462evm-drv8462evm

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8262EVM、、 DRV8262、DRV8462

您好!

我购买了 DRV8262EVM、但我想购买  DRV8462EVM -我是否能够 使用 DRV8462 IC 替换 DRV8462 IC?

此致、

菲利普·博特马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    是的、您可以将 IC 替换为 DRV8462。 请确保清理电源焊盘区域并去除所有焊料、并在足够的温度下焊接 DRV8462、以实现适当的散热焊盘热传递。 否则、在不发生过热关断的情况下可驱动的最大电流将大幅降低。

    除此之外、需要注意的重要事项是 DNP 项。 对于 DRV8262和 DRV8462、它们是不同的。 这包括电路板 ID 电阻器和跳线设置。 DNP 发布在 BOM 中、原理图可用作参考。 EVM 用户指南显示了跳线短路位置。  

    如果 ID 电阻不正确、GUI 将无法正确识别 EVM。 DNP 电阻器和跳线设置会影响功能。 如果您解决这些问题、它将正常工作。

    此致、Murugavel