主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO、 MSP430FR2355
您好!
刚刚获得 MCF8329EVM、通过 USB 连接到 PC、但 Motor Studio GUI 软件未检测到。
我尝试了很多次连接、但都没有成功、因为本文中建议这样做: MCF8329EVM:GUI 无法识别 EVM。 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
(连接的电机正在旋转、但尚未设置粗略的电机参数)
此致、
M. Fernengel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
刚刚获得 MCF8329EVM、通过 USB 连接到 PC、但 Motor Studio GUI 软件未检测到。
我尝试了很多次连接、但都没有成功、因为本文中建议这样做: MCF8329EVM:GUI 无法识别 EVM。 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
(连接的电机正在旋转、但尚未设置粗略的电机参数)
此致、
M. Fernengel
您好、Mathias:
我们有一个新版本(v0.1.15)的 Motor Studio、该版本具有改进的连接代码、尽管该版本仍在开发中、可能包含一些错误。 您可以在此处下载新版本的 Motor Studio:
tidrive.ext.ti.com/.../3ff465c3-350d-4b9c-a7b6-07fe20e94a6c
访问代码: 7J}tXba6
请尝试使用此版本的 Motor Studio。 该链接仅在30天内有效。
此致、
约书亚
你好、Joshua、
感谢您提供新版本的 MotorStudio。
通过这个更新后的 MotorStudio,我可以连接到 MCF8329EVM 。
现在或更高版本的 MCF8329EVM 集成式 MSP430的固件过时、可能会出现任何问题? 我可以使用 MotorStudio 软件读取实际的固件版本吗? 只是询问、因为我们还没有 eZ-FET 调试探针。
此致、
马蒂亚斯
大家好、Mathias:
我们尚未对 MSP430固件进行任何更新、因此您应该不需要更新 EVM MSP430FR2355中的固件。 目前、我们没有发现任何与 MSP430固件相关的错误、因此、目前我们不希望在将来发布新版本的固件。
我使用 MotorStudio 软件读取了实际固件版本吗?
Motor Studio 无法读取 MSP430中的固件版本。
此致、
约书亚