请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3901-Q1EVM 团队、您好!
我已经将 EVM 板与 GUI 连接、连接已成功建立、但如果我更改任何配置、例如触发模式或计时、则会跳回"默认"状态。
您能否提供一些支持来解决此问题?
附件是供您参考的屏幕截图。

谢谢。此
致、 S·内维
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我已经将 EVM 板与 GUI 连接、连接已成功建立、但如果我更改任何配置、例如触发模式或计时、则会跳回"默认"状态。
您能否提供一些支持来解决此问题?
附件是供您参考的屏幕截图。

谢谢。此
致、 S·内维
嘿、Samrudhee、
每个器件的 NAD 电阻需要不同-将 EVM 上的驱动器 B 电阻选择器设置为56.0kΩ、并也在 GUI 中更改相应的设置。
确保您使用的是最新版本的 GUI - https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV3901-Q1EVM-GUI/ver/1.1.1/
此外、还请点击 File、Program Device 将最新固件刷写到 EVM 中。
此致!
雅各布