This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:DRV8705的离线开路负载和短路的目的

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339748/drv8705-q1-the-purpose-of-offline-open-load-and-short-circuit-of-drv8705

器件型号:DRV8705-Q1

大家好、

客户有以下问题、需要您的帮助。

我想知道 DRV8705的离线开路负载和短路的用途?  正如我所知、这是一种离线测试 (就像初始测试一样)、无助于功能安全(非持续测试)、所以我们为什么要设计这个功能、而不是在线开路负载和短路测试呢?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    离线开路负载检测(OLD) 诊断功能可确保负载在驱动负载之前连接到驱动器。  这是一项安全功能、因此您可以在不潜在旋转电机的情况下确定不良负载连接。   

    有关它的大量好信息请参阅此文档- 集成驱动器中的开路负载检测

    此致、

    雅各布