请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 大家好、
如何在数据表中了解 OC 抗尖峰脉冲时间1.5us? 这意味着当电流超过3.7A 时、器件不会立即触发 OCP、FET 可以在~1.5us 内承受>3.7A 的电流、而 FET 从未被击穿?
此致、
琥珀色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如何在数据表中了解 OC 抗尖峰脉冲时间1.5us? 这意味着当电流超过3.7A 时、器件不会立即触发 OCP、FET 可以在~1.5us 内承受>3.7A 的电流、而 FET 从未被击穿?
此致、
琥珀色
您好、琥珀色:
是的、如果该电流在过流抗尖峰时间内保持在阈值以上、OCP 将在3.7A 和6.4A 之间的某个值处触发。
如果输出电流超过 OCP 阈值 IOCP 且持续时间超过 tOCP、则会在 tRETRY 的持续时间内禁用 H 桥中的所有 FET。 之后、H 桥会根据 INx 引脚的状态重新启用。 如果过流故障仍然存在、则会重复此周期、否则器件将恢复正常运行。
此致!
大卫