This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8144-Q1:仿真有问题?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1338439/drv8144-q1-simulation-gone-wrong

器件型号:DRV8144-Q1

团队、您好!

如电子邮件所述、当在2.5s 期间将更大的 PCB 用于20A 而稳定在5A 时、TJ 估算工具无法在任何具有 PCB 选型的器件中正常工作。

实际上、PCB 越大、Tj 就越大、除非我漏掉了某个东西。

提前感谢!

丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我没有在电子邮件中复制。  为了让我们所有人受益、您能否通过指出错误的屏幕截图显示您获得的结果?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的意思是、这可能不是一个错误、可能是我在 Tj 计算中遗漏的内容、但请在2.5s 之后找到最大值的屏幕截图。

    您也可以采用该工具并使用以下数据

    154c (对于8x4cm)

    2x2 cm 时为153C

    谢谢。

    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已向负责此计算器的系统工程师咨询此问题。 他正在研究这个问题、并将在不久的将来修复它。  

    此致!

    凯尔蒂