This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:电机的相电流参数为4A、而 IFS 为4.5

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1341295/drv8711-the-phase-current-parameter-of-the-motor-is-4a-but-ifs-is-4-5

器件型号:DRV8711

尊敬的专家:

  很高兴见到你! 这是伟大的 FAE 斯凯拉。  

  Gree 提出了一个有关 DRV8711的问题。  其电机的相电流参数为4A。 但是、当他们测试他们的电路板性能时、如果他们想运行电机的最大速度、IFS 应该被设定为4.5。 如果未将 IFS 设为4.5、电机转速将会慢得多。

  • 其电机的相电流参数为4A。 这是最大值还是 RMS 值?
  • 您可以帮助告诉我、如果 IFS 设置为4.5、它是否会导致电机损坏?

  期待收到您的回复。 谢谢。  

Br、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    通常、步进电机的额定电流是在电机以全步进模式运行时指定的。 在全步进模式下、电机电流通常为方波、这意味着峰值和 RMS 值相同。

    在微步进模式下、步进电流是正弦电流。  在微步进 模式下、为了实现与全步进模式下几乎相同的扭矩输出、正弦 波峰值电流必须为方波峰值电流时间 √2。  

    1."他们的电机的相电流参数是4A。 这个最大值是 RMS 值吗?"。 正如我说过的、通常它被指定为 FS 模式、并且是 RMS。  

    2."如果 IFS 设置为4.5、您可以告诉我吗?它是否会导致电机损坏?"。  这应该是步进电机供应商面临的问题。 当步进电机以额定电流驱动时、它变得非常快。 客户必须注意电机的温度规格、而不是电流规格。 如果长时间在较高温度下驱动电机、这可能会影响电机的预期寿命。

    此致、Murugavel