This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:150W 电机驱动器建议请求

Guru**** 2455420 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339244/mcf8316c-q1-150w-motor-driver-recommendation-request

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8329A、MCF8329A-Q1

您好!  

我的客户正在评论150W 电机驱动器。

应用:汽车 电动水泵

客户有两个规格。

1. BLDC 电机

- FOC 就绪无代码智能驱动程序

- 150W (工作电压: BATT 12V)

-诊断功能:电动机过流,电动机断路,电动机短路, IC 过热


2.直流电机 F/桥

- 150W (工作电压: BATT 12V)

-诊断功能:电动机过流,电动机断路,电动机短路, IC 过热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加竞争对手的产品。

    Allegro : A89307

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    我需要一些时间来研究这一点。 我将在星期五结束。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Joshua

    你有什么产品推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    你是否愿意分享你的 SOP? 目前 、我们正在努力 在2024年第二季度发布 MCF8329A 的汽车级版本。 MCF8329A-Q1将集成 FOC 算法并是外部 FET、因此可以在150W 下运行。

    关于直流电机推荐、我已经通知了我们经过衬套的电机驱动器团队、他们可以为您提供建议。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    谢谢、SOP 为第四季度26。

    我会让客户查看 MCF8329A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    是150W 连续功率还是此功率要求可以持续多长时间? 客户是谁?

    DRV8245可能非常适合此应用。 它提供以下保护和诊断功能:

    但是要基于电源要求。 两个 DRV8145可能更适合、且具有与 DRV8245相同的保护和诊断功能。

    另一种选择是使用我们的智能栅极驱动器之一: DRV871x 或 DRV8706、该驱动器具有以下保护功能:

    此致!

    凯尔蒂