This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:MPET_IPD_FAULT

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1340347/mcf8315a-mpet_ipd_fault

器件型号:MCF8315A

大家好、

在开发过程中、电机不断弹出以下消息:

 [ MPET_IPD_FAULT->指示电阻和电感测量过程中的误差。

详细信息如下:

根据指南、即使调整了 MPET_IPD_CURRENT_LIMIT、也不会起作用。

客户驱动的是这款小型电机(用于手持式三轴稳定器的电机)。  电阻为2.3R。  根据手册、只需除以2、结果应为1.15R 的电阻器。  由于没有工具、客户无法测量和了解电感参数。  使用芯片附带的 MPET 无法测量各种参数。  每个 IPD 会话都以震颤停止。 如果没有电感表、客户想知道如何使用 MPET 来测试如此小的电机?

MPET 每次都会出错。  此小型电机是否有经验值?  客户没有 TI 430EVM、而是使用 STM32微控制器。

这是来自 A 相的信号。

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您能否让客户检查设置了什么[MPET_IPD_SELECT]?

    如果[MPET_IPD_SELECT] = 0b、则使用[IPD_CURR_THR]和[IPD_REPEAT]来配置 IPD 电流限制和重复次数。

    如果[MPET_IPD_SELECT]= 1b、则使用[MPET_IPD_CURRENT_LIMIT]配置 IPD 电流限制、使用[MPET_IPD_FREQ]配置 IPD 重复次数。

    此致、
    埃里克·C·