This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:为什么 DRV8243-Q1不针对>4.3A 条件提供当前精度数据

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342247/drv8243-q1-why-drv8243-q1-doesn-t-current-accuracy-data-for-4-3a-condition

器件型号:DRV8243-Q1

你好,专家!

在 DS 中、只给出了小于4.3A Iout 的系数。 不过、它是一个12A 器件、我们是否具有较高电流条件下的此类数据?

我的客户想要2%的电流感应精度。 您是否有其他备选器件需要建议?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    这是一个12A 峰值器件、但电流较短。 电流调节仅使用器件的连续(直流)电流能力。 4.3A 远高于此器件可支持的连续电流。 请见19页数据表中的表。

    集成式电流感应无法实现2%的电流感应精度。 为了在工作范围内实现这种精度、客户可能必须使用基于外部电流检测的驱动器、例如智能栅极驱动器 DRV871x-Q1 、如果使用内部 CSA (电流检测放大器)、也许需要高精度外部电流检测放大器 无法在所需范围内为其提供预期的精度。   

    此致、Murugavel