This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:智能调优衰减模式差异

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1341862/drv8434s-smart-tune-decay-mode-differences

器件型号:DRV8434S

您好、团队成员:

我对 智能调优  动态衰减  和  纹波控制衰减。

 智能调优与基于调优的系统 动态衰减 纹波控制衰减
我假设纹波控制衰减时电流纹波更小、这种理解是否正确?

哪种衰减模式具有更大的扭矩?

 智能调优纹波控制衰减是否具有比动态衰减更慢的瞬态性能? (因为纹波更小?)

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei:

    两者之间的主要区别在于概念上的差异。

    1. 动态衰减具有固定的 toff (与慢速、快速和混合衰减模式类似)、并插入了一些快速衰减、以确保在下降阶跃期间保持电流调节。
    2. 纹波控制不是基于时间的、而是基于电流幅度的。 它遵循尝试保持固定电流电平的原则、并考虑时间。

    此外、纹波控制方法可以 可减少扭矩纹波 一项主要优势、而且是一项 必需 失速检测。 有关更多详细信息、请参阅 DRV8434S 数据表中的第7.3.6.5节(第26页)和第7.3.6.6节(第28页)。 希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    卡兰