This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:DRV11873原理图审阅和缺陷改进审阅

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342856/drv11873-drv11873-schematic-review-and-defect-improvement-review

器件型号:DRV11873

您好、TI 专家

我在 E2E 上发布了相同的问题、但7天多没有回复、因此我将向 E2E 进行新的查询。 (现有查询: e2e.ti.com/.../drv11873-request-for-review-of-drv11873-circuit- 和缺陷改进计划)

我们的客户正在将 DRV11873PWPR 用于净水器中使用的搅拌电机。

但是、由于存在缺陷、人们询问是否可以增大浪涌电阻、以检查电路是否存在任何问题并对浪涌保护电路进行补充。

*故障现象
FG 输出侧上的内部 FET 烧毁、
2. PWM 输入烧毁,
3、有各种缺陷,如 Vcc 电机驱动侧的 FET 烧坏。

-电机为12V 4.5W 2500rpm ,相电阻为6.15欧姆,电机启动时的启动电流(浪涌电流)为0.75A。

-在 FG 输出的情况下, Vcc 端子连接到一个12V 上拉,而净水器侧电路中没有上拉。

- PWM 输入端应用软启动功能,方法是在电机启动时线性施加5V 20kHz 占空比0~100%持续1秒。

- 1秒后,输入5V ,没有单独的 PWM 速度控制取决于净水机的条件。

-在 FG 和 PWM 的情况下,必须使用一个电路,用 TR 等而不是光耦合器将它们隔离, 如果是电源、则有必要检查保护电路是否出现浪涌以及可能导致相位短路的情况。

q1) 请查阅、查看电路是否有任何问题。  (对于缺陷现象、在电路方面有没有可以改进的地方?)

Q2) 以下附加文件是缺陷审查报告。 对于如何改善缺陷、您有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../7343.AGITATOR-MOTOR-_2800_Failuer_5F00_short-defective_2900_.pptx

e2e.ti.com/.../0410.AGITATOR-MOTOR_5F00_PWM-short-defective.pptx

e2e.ti.com/.../0410.AGITATOR-MOTOR_5F00_PWM_2D00_FG-ERROR-Failuer.pptx

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady Lee:

    很抱歉迟到了回复。 我在另一条线中开始了讨论。

    我在那里提出了一些问题,让我们继续讨论并找到解决办法。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里