您好、TI 专家
我们的客户正在将 DRV11873PWPR 用于净水器中使用的搅拌电机。
但是、由于存在缺陷、人们询问是否可以增大浪涌电阻、以检查电路是否存在任何问题并对浪涌保护电路进行补充。
*故障现象
FG 输出侧上的内部 FET 烧毁、
2. PWM 输入烧毁,
3、有各种缺陷,如 Vcc 电机驱动侧的 FET 烧坏。
-电机为12V 4.5W 2500rpm ,相电阻为6.15欧姆,电机启动时的启动电流(浪涌电流)为0.75A。
-在 FG 输出的情况下, Vcc 端子连接到一个12V 上拉,而净水器侧电路中没有上拉。
- PWM 输入端应用软启动功能,方法是在电机启动时线性施加5V 20kHz 占空比0~100%持续1秒。
- 1秒后,输入5V ,没有单独的 PWM 速度控制取决于净水机的条件。
-在 FG 和 PWM 的情况下,必须使用一个电路,用 TR 等而不是光耦合器将它们隔离, 如果是电源、则有必要检查保护电路是否出现浪涌以及可能导致相位短路的情况。
q1) 请查阅、查看电路是否有任何问题。 (对于缺陷现象、在电路方面有没有可以改进的地方?)

Q2) 以下附加文件是缺陷审查报告。 对于如何改善缺陷、您有什么建议吗?
e2e.ti.com/.../AGITATOR-MOTOR-_2800_Failuer_5F00_short-defective_2900_.pptx
e2e.ti.com/.../AGITATOR-MOTOR_5F00_PWM-short-defective.pptx
e2e.ti.com/.../AGITATOR-MOTOR_5F00_PWM_2D00_FG-ERROR-Failuer.pptx

请检查。 谢谢你。