This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:与 ULC-HPB-DEMO 的摄像头模块相连

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, ULC-HPB-DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343214/ulc1001-drv290xevm-connecting-with-camera-module-of-ulc-hpb-demo

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: ULC-HPB-DEMO

您好

是否可以将评估板 ULC1001-DRV290XEVM 与 ULC-HPB-DEMO 套件摄像头模块配合使用?

谢谢!此致!

马迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madis:  

    这样做需要拆解 ULC-HPB-DEMO、这很难或无法重新组装。 这样做也可能会对不再工作的演示造成不可逆转的损坏。 考虑到这一点、您可以拆卸 ULC-HPB-DEMO、并将 LCS 导线连接到 ULC1001-DRV290XEVM。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特