This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:MPET 不工作

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1341913/mcf8329evm-mpet-does-not-work

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCF8329A

您好!

我尝试执行 MPET、而且没有任何结果。

我运行的是 Motor Studio 版本0.1.15。

这是我的日志的一部分:

11:50:11:666 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢地旋转)

11:50:10:555 |:正在运行 MPET...

11:50:1:651|:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢旋转)

11:50:1:462|:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

11:49:39:471 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢地旋转)

11:49:37:805 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

11:49:17:140 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢地旋转)

11:49:15:413 |:无法检测任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

此处提到的视频无法再用于  

TI__专家 7335 积分

尊敬的 Marc:

我制作了一段 MCF8329EVM 入门视频:

tidrive.ext.ti.com/.../b75beb95-f9d9-44be-b770-9f14865dcd03

访问代码: -a7ytcX2

如果您能在观看视频后完成 MPET 步骤、请告诉我。 如果 MPET 仍然无法成功完成、则可能必须尝试手动测量电机参数并手动输入。 请参阅本 E2E 常见问题解答。 我相信  Y 形绕组电机和 Delta 绕组电机都可以以相同的方式测量。

此致、
埃里克·C· "

此致、Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias:

    MCF8329A 的默认寄存器组应该具有正确的电机 R、L 值。 在开始 MPET 运行之前、请将电机的 R、L 值填充到如下所示的位置

    此外、如果电机是低功率(R 较高)、则 MPET 也可能无法成功运行。 我们必须适当地通过 GD_CONFIG2 (基极电流)和 GD_CONFIG1 (CSA 增益)设置基极电流。  

    您能否提供电机参数详细信息(如果有)。

    让我们来看看您没有、然后以下面提到的步骤为例   

    1. CSA 具有四级增益选择:5V/V、10V/V、20V/V、40V/V
    2. 基极电流是根据增益设置计算的15位值。可通过{1.5/(RSHUNT * CSA_GAIN)}换算系数给出:32768/1200示例:对于15A、请输入15 * 32768/1200
    3. 对于 CSA 增益 pf 40V/V,基极电流为7.5A,R SENSE 分流电阻为10m Ω,对于 CSA 增益40V/V,基极电流为3.75A。 对于7.5A、将0xCC 写入 GD_CONFIG2->BASE_CURRENT

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatardi:

    我们的电机参数为:R_LL=53m Ω、58µH、Ke=13、89mVs/rad。

    电源电压为13、5V、电机线路电流大约为20A rms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供此配置所需的参数?

    是否有任何可用的电机手柄手册?

    此致、  

    马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias:

    我将尝试设置合适的配置并在这个周末发送给您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里